Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV630 - Wants to display the modbus run time on the HMI
Issue:
How to read the Modbus "run time" on a HMI for the Altivar Process Drive.

Product Line:
ATV630, ATV930

Environment:
All serial numbers

Cause:
Wants to display the run time on the HMI

Resolution:
Beginning with ATV630 firmware version 2.4IE11 and ATV930 version 2.1IE17 the keypad can display the Run Time in Days, Hours,Minutes and  Seconds.
When reading the Runtime over a network the value will be in seconds
rtH Parameter name: Total motor operating time Terminal display: [Run time]
Logic address: 3244 = 16#0CAC (unsigned 32 bit)

Previous versions only displayed the run time  in seconds.