Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to configure Process Drive Analog output for Motor Power?
Issue:
How can you setup analog output for "Motor Power"  in the Process drive?

Product Line:
ATV6xx , ATV9xx

Environment:
All series

Cause:
Installation requirement

Resolution:
Goto [Main Menu] [Complete settings] [Input/Output] [AI/AQ] [AQ1 configuration]
Set [AQ1 configuration] for "motor power"