Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can the Altistart ATS48 soft starter be wired up for the 2 wire run control to start the motor?

Issue:
2 Wire Control on ATS48

Product Line:
Altistart ATS48

Environment:
All

Cause:
Basic two-wire control

Resolution:
Wire the soft starters supplied +24vdc through your dry maintained contact back to the soft starters run and stop jumpered terminals.

See the ATS48 user manual for the terminal block connections.
https://www.se.com/us/en/download/document/1494409/


Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: