Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there a function block in Unity Pro to compare REAL data types similar to the COMPARE block that compare INT data type?
No. There is no function block in the standard library to compare REAL data type variables similar to the COMPARE block. Attached is a DFB that compare REAL data type variables.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
compare_real.zip [767 Bytes]