Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is an ASF fault on an ATV340 and how do I correct it?
Issue:
Customer is experiencing ASF [Angle error] on an ATV340 series drive.

Product line:
ATV340 series.

Environment:
Synchronous motor is being used.

Cause:
For synchronous motors, wrong setting of the speed loop when the reference goes through 0.

Resolution:
 Verify the speed loop parameters.
 Verify the motor phases and the maximum current allowed by the drive.

This detected error can be cleared manually with the [Fault Reset Assign] rSF parameter after the cause
has disappeared.