Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What can cause a Backlash error [bS9F] fault on an ATV340 series drive?
Issue:
Customer is experiencing a bS9F Backlash error on an ATV340 series drive.

Product Line:
ATV340

Environment:
Backlash Compensation function is being used.

Cause:
The torque threshold used for backlash function can not be reached after [BL Monit Delay] bqt.

Resolution:
 Verify the settings
 Verify the coupling