Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What causes a buFo [DB unit op. circuit] fault on an ATV340 and how do I correct it?
Issue:
Customer is experiencing buFo [DB unit op. circuit] fault on an ATV340 series drives.

Product line:
ATV340

Environment:
External Braking resistor is in use.

Cause:
 Open-circuit from braking circuit.
 Braking resistor not connected.

Resolution:
 Verify the wiring of the braking resistor.
 Verify that the braking resistor ohmic value is not too high.