Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What causes a CbF [Circuit Breaker Error] fault on an ATV340 series drive and how do I correct it?
Issue:
How can you resolve a CbF [Circuit Breaker Fault]  on an ATV340 series drive?

Product Line:
ATV340

Environment:
Circuit Breaker Logic function is being used.

Cause:
The DC bus voltage level is not correct compared to the circuit breaker logic control (start or stop pulse)
after the configured timeout [Mains V. time out] LCt.

Resolution:
 Verify the circuit breaker logic control (pulse time for start and stop).
 Verify the mechanical state of the circuit breaker.