Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What can cause an ECF [Encoder Coupling] Fault on an ATV340 drive?
Issue:
Customer is experiencing an ECF [Encoder Coupling] Fault on their ATV340 drive.

Product Line:
ATV340

Environment:
Encoder function is being used.

Cause:
The mechanical coupling of the encoder is broken.

Resolution:
Verify the mechanical coupling of the encoder.