Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can I use the BMXDAI1615 as a traditional input module if I disable the "Wiring Check" option?

Issue:

Can I use the BMXDAI1615 as a traditional input module if I disable the "Wiring Check" option?

Product line:

BMX IO


Resolution:

Yes, the BMXDAI1615 will operate as a traditional input module when the "Wiring Check" option is turned off.

If this FAQ did not solve your issue, you can chat with us at chat with us or e-mail us at customer.services@se.com to create a case with our Technical Support Team.

If you are not located in North America, please contact your local Customer Care Center for assistance:

Support | Schneider Electric Global (se.com)