Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can I assign a second Run forward command to Altivar Process drives?
Issue:
Assign a second Run Forward command to Altivar Process Drives Logic input.

Product Line:
Altivar Drives, ATV600, ATV900

Environment:
All

Cause:
Want to install a separate remote external +24vdc start/stop command to DI3

Resolution:
No, You can not assign 2 "Run Forward" commands to different logic/digital inputs.