Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there a way in Ecostruxure Control Expert/Unity Pro SFC to go to a specific Step?
Issue:
Equivalent function to RSLogix5000 SRF instruction.  When this instruction is true, it forces the SFC to go to a specific step defined by the instruction.

Product Line:
Momentum
M340
M580

Environment:
Ecostruxure Control Expert/Unity Pro ​

Resolution:
The equivalent in function block in Ecostruxure Control Expert is the SETSTEP.  This FB is part is the System and SFC management library.