Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What can cause an EEF2 [EEPROM Power] Fault on an ATV340 and how do I correct it?
Issue:
EEF2 fault on an ATV340 drive.

Product Line:
ATV340

Environment:
All models and serial numbers.

Cause:
An error of the internal memory of the power board has been detected.

Resolution:
Verify the environment (electromagnetic compatibility).
Restart the product.
Return to factory settings.
Contact your local Schneider Electric representative.