Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is a competitive cross for Cutler Hammer 92-01943-01?
Issue:
Looking for a replacement HMI with a physical keyboard to replace a Cutler Hammer 92-01943-01.

Product Line:
Magelis HMIGK

Resolution:
The competitive cross for the Cutler Hammer 92-01943-01 is the HMIGK2310. The HMIGK is programmed with Vijeo Designer V6.2 SP5.1 or higher.