Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is the P24 and 24V the same on Altivar Process Drives?
Issue:
Difference between the P24 and 24V supplies on Altivar Process Drives

Product Line:
ATV6xx   ATV9xx

Environment:
All serial numbers

Cause:
P24 voltage rating

Resolution:
Yes, there is a difference.
P24 is a +24Vdc external input supply maximum current: 0.8 A
24V is a +24Vdc output supply for digital and STO safety inputs: maximum 200 mA

+24
P24