Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What can cause an INF8 [Internal Error 8] on an ATV340 series drive and how do I correct it?
Issue:
Customer is experiencing an INF8 [Internal Error 8] fault on an ATV340 series drive.

Product Line:
ATV340

Environment:
All

Cause:
The internal power switching supply is not correct.

Resolution:
Cycle power on the drive, this may clear the fault but the fault could return.  If the fault returns, contact your local Schneider Electric representative.