Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
On the PowerTag A9 F63 model, ref. A9MEM1562 if I try to be consistent with the flat cable position, the LED of the module is upwards. Should I twist the flat cable to have the LED down?
This has no impact on the operation but to be consistent with the rest of the range we favor the Led down, and in this case, the flat cable is twisted.