Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can I use a Vijeo Designer recipe object from the Webgate ?

Issue:
There are certain limitations while using Recipe objects in Web Gate.

Product Line:
XBTGT
HMIGTO
HMIGTU
IPC with VJD Runtime

Environment:
Vijeo Designer V6.2

Resolution:
The Data Sharing for the recipe control variable (_RecipeControlDefault) must be set to None.
Also the Internal Recipe variables associated to the ingredients must be set to none.
The external Recipe variables associated to the ingredients can be set to Read/Write.





Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
RecipeControlDefault.jpg [211.01 KB]
Recipe.jpg [176.28 KB]
RecipeInternalVariables.jpg [91.86 KB]