Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What does the suffixes W and WS mean on ATV320...W and ATV320...WS?

Issue :
Meaning of "W" suffix on the ATV320.

Product Line :
Altivar Drive

Resolution :
The ATV320 that comes with the "W" or "WS" suffixes are both enclosed units. Enclosure rating is UL Type 12 /IP66.
"W" is without a Vario line disconnect switch
"WS" is with a Vario line disconnect switch