Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number for a mounting adapter to replace an ATV61/71 with an ATV630/930?

Issue:
What is the part number for the substitution kit for ATV61/71 to ATV630/930?

Product Line:
ATV630 ATV930

Environment:
ATV630 ATV930

Cause:
Replacing ATV61/71 with new ATV630/930.

Resolution:
The part numbers for the mounting adapters are selected based on VFD frame sizes. These kits are used to install an Altivar Process Drive in the place of an Altivar 61 or Altivar 71 drive, using the same mounting holes. It includes the mechanical adaptors required for mounting.
See attachment.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Mounting plate convert 61-71 Process MFR22528.pdf [169.62 KB]