Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the M340 processor come with a SD card?

⚠ CAUTION ⚠

The information provided in this FAQ being considered as confidential content, as it can be exclusively used internally.

This flag has been added automatically when the article is published with internal visibility only.

Issue:
Does the SD card come with the M340 Processor.

Product line:
All M340 processors

Environment:
EcoStruxure Control Expert

Resolution:
Yes, the BMXRMS008MP card is supplied with each processor