Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
When should ATV61/71 internal fan start?
ATV61 and ATV71 drives,
On Size 2 to 5b the fan starts on a temperature threshold THD=70% and is stopped when THD < 60%
On Size 6 to 15 and 690V range the fan starts as soon as the run command is applied.

Size 2 to size 5b are drives from 075N4 till HD18N4 (included).
Size 6 to 15 are drives HD18N4 and above.