Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ION8800 energy test results
Issue
ION8800 conformity test with IEC 62052-11 and IEC 62053-22/23 standards by KEMA

Product Line
ION8800

Environment
Test

Cause
The energy meters were tested in respect of the following requirements:
-  IEC 62052-11 (2003): Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Metering equipment.
-  IEC 62053-22 (2003): Electricity metering equipment (a.c.) - Static meters for active energy (classes 0,2S and 0,5S)
-  IEC 62053-23 (2003): Electricity metering equipment (a.c.) - Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)

Resolution
Refer to attached document.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ION8800_KEMA_IEC62053_EnergyTest.pdf [4.5 MB]