Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
S-Flex ATV212 derating.
Issue:
HP derating on ATV212 when used with S-Flex enclosures.

Product Line:
ATV212, S-Flex

Environment:
All model numbers

Cause:
NA

Resolution:
There is no HP derating of ATV212 drives when used with S-Flex enclosures.