Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to interpret if data for cable cross-section is expressed as M6, M8, M10, M12?
Such a data can be found in instruction sheet, as in attachment for instance.

The values expressed as Mxx (e.g. M6,M10, M12) means there is a hole in busbar for connecting the cable with cable lug.
So max cable cross-section then depends on the cable lug you buy.
If you buy cable lug e.g. Cu120 - 12 (see picture) it means that this lug is dedicated for 120mm2 cable and has hole prepared for mounting using M12 bolt.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Cable lug example.jpg [21.57 KB]
Connection.jpg [88.02 KB]