Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What for are SMIL and SMAL parameters in ATV drives?
The meaning of parameters SMIL and SMAL is the same as LSP and HSP. SMIL/SMAL is in rpm (and it is according to cia402 standard), LSP and HSP is in Hz. When SMIL and SMAL is changed, LSP and HSP is changed automatically to corresponding values and vice versa.