Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
SRT UPS Báo lỗi internal RBC Disconnected or battery pack?
- Kiểm tra kết nối pin bên trong UPS
- self test UPS với tải (ít nhất 500W)
- Nếu lỗi vẫn còn ta chỉnh lại thời gian thực cho RBC
- Nếu lỗi vẫn còn ta reset brain dead và cold start

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: