Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Muốn bảo vệ chạm đất cho dòng NSX với dòng định mức 630A điện áp định mức 380V cần những điều kiện gì?
Dùng Trip điện tử:
- 6.3A/E nếu bảo vệ cho Distribution
- 6.3E-M: nếu bảo vệ cho motor
- Mua thêm ENCT