Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Giải thích mã sản phẩm tủ RM6-C3-NE-QI-01 & E-RM6-C3-RE-IQI
+ Mã E-RM6-C3-RE-IQI:
- Trước đây, SEVL sử dụng mã trên để phân biệt tủ cơ bản và tủ có thêm phụ kiện kèm theo.
- Nếu tủ RM6 cơ bản, không lắp thêm phụ kiện gì thì mã sẽ là: RM6-C3-RE-IQI.
- Nếu tủ có thêm các phụ kiện kèm theo như Flair, motor sạc, cuộn cắt, cuộn đóng,… thì mã sẽ là E- RM6-C3-RE-IQI.
+ Mã RM6-C3-NE-QI-01:
- Hiện nay, SEVL sử dụng mã trên để biết được thông số, xuất xứ, cấu hình…
- C3: xuất xứ Trung Quốc và dòng cắt ngắn mạch: 20kA/3s.
- 01 là kí hiệu dùng để chỉ tủ RM6 này là loại cơ bản không có phụ kiện kèm theo.
Các mã trên là mã quản lý hàng hóa nội bộ của Schneider nên không thể hiện trong catalog.
Các thông số kỹ thuật như kiểu tủ, dòng điện / Điện áp định mức, … của sản phẩm sẽ thể hiện trên hợp đồng, nameplate, test report,…