Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to get and display HMI target's IP address with Vijeo designer

1. Issue

This FAQ describes how to get the display HMI target’s IP address with Vijeo Designer

2. Environment

Vijeo Designer 6.2

3. Resolution

In Vijeo Designer, no system variable can be directly used to get HMI target’s IP address. However, we can use system function getinfostring() to get HMI’s IP address and display during runtime.

Examples (Ethernet 1 IP Address):
Sys.getInfoString(IP_ADDRESS_1)
Sys.getInfoString(IP_ADDRESS)


Note:
  1. The value displayed by the getInfoString() method is the system information at Startup. That
information will not be updated once the program is running
  1. getInfoString() always returns an empty string when used in Web Gate.