Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does BMXDAO1615 module have internally connected pins on the module connection?
Issue:
Customer wants to know on BMX DAO1615, any one of the pins between C3/C3, C7/C7, C11/C11, and C15/C15 can be used for the wiring.

Product Line:
x80 DAO module

Environment:
All

Resolution:
Yes. Pins (8,10) C3, Pins (18,20) C7, Pins (28,30) C11 and Pins (38,40) C15 are internally connected.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Module Connection.7z [61 KB]