Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the companies manufacturers or suppliers of PM8000 series meters Digital and Analog Input/Output, and Remote Display?
Issue
The McCain Law (NDAA 2019) Section 889, restricted to import the telecommunications equipment or services from certain Chinese manufacturers or suppliers.

Product Line
PM8000 series meters,

Environment
PowerLogic meters, ION meters, and Communication module.

Cause
Do the following PM8000 series meters parts; the digital input/ output METSEPM89M2600, the analog input/ output METSEPM89M0024, and the remote display METSEPM89RD96
were smart parts or/and made by the banned Chinese suppliers listed in McCain Law (NDAA 2019 Section 889)?

Resolution
The McCain Law (NDAA 2019) Section 889 on “Prohibition on certain telecommunications and video surveillance services or equipment” that can be found here on page 282. The parts concerned in this request, are the accessories of the PM8000 series meters made in China; please see the following article FA209186 for Powerlogic and ION meters country of origin.

The following table provides the information about  the parts and their suppliers:
Device TypeCommercial ReferenceComponent TypeManufacturer or Supplier

Digital Input /Output

METSEPM89M2600
MicroprocessorST Microelectronics
Driver/Receiver/TransmitterAnalog Devices /Texas Instruments
EEPROMST Microelectronic /Atmel /Microchip Technology

Analog Input /Output

METSEPM89M0024
MicroprocessorST Microelectronics
EEPROMST Microelectronics /Atmel /Microchip Technology
Digital to Analog ConverterAnalog Devices

Remote Display

METSEPM89RD96
MicroprocessorTexas Instruments
SDRAMMicron Technology /ISSI
Flash MemoryMicron Technology
Ethernet TransceiverMicrochip Technology

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm

    Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.

  • Nhận báo giá

    Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Trung tâm Hỗ trợ

    Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.