Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is the ATV12 capable of BACnet communication?
Issue:
Setting an ATV12 for BACnet communication

Product Line:
Altivar 12

Environment:
All

Cause:
Needing BACnet communication functionality

Resolution:
No, the ATV12 is not capable of BACnet communication.