Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to connect 2 cables with a Cable lug to one Altivar variable speed drive Power terminal?
See attached picture. Consider recommended cable cross-section mentioned in ATV installation manual, then selection of typical cable lug will not cause a problem. If you use lower cable crossection, due to shorter flat distance on cable lug a problem can occur.
Dimensions refer to ATV630C22N4 power terminals.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Cable lug connection 2xXXXmm2 to busbar (C22N4).pdf [112.16 KB]