Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV320- cannot change AI2 to current

Article available in these languages: Czech

Issue:
Why I cannot change AI2 to current on the ATV320?

Product Line:
ATV320


Environment:
All model numbers, all serial numbers


Cause:
n/a


Resolution:
AI2 is ONLY for voltage ( 0-10 or 0 to +/-10v). For 4-20ma input, suggest to use AI3, set to current (4-20ma).
Then go to CTL menu- set Fr1 to AI3