Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the limitations with the WebTerminal browser HMISTW6 ?
STW6 is a Web HMI that accesses Web servers on an intranet and displays screens. It has the following characteristics.
  • Compatible with an HTML5 server supporting Java Script.
  • Proxy cannot be used.
  • Configure a system of multiple Web HMI units with a daisy chain.

The following features have not been supported yet.
  • Access to Web servers on Internet
  • Access to HTML5 pages on an external storage


Restriction
HMISTW6 is not compatible with the features below.