Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Video: How to configure the HMIBSC Edge Box as a 4G router
Question
How to configure the HMIBSC Edge Box as a 4G router


Description
1- Create the IP_Forwarding script
~# vi /etc/init.d/IP_Forwarding.sh
#!/bin/sh
loadkeys fr # To set the keyboard - optional if you prefer use a qwerty keyboard
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o usb0 -j MASQUERADE
Save file with :wq
2- Create a link in the correct run level
~# ln -s /etc/init.d/IP_Forwarding.sh /etc/rc3.d/S98IP_Forwarding #The RC number depend of your run level
3- Add the executable right for the script
~# chmod 755 /etc/init.d/IP_Forwarding.sh
~# ls -l /etc/init.d/IP_Forwarding.sh # rwxr-xr-x rights
4- ~# reboot


Keywords
Schneider Electric, HMIBSC, BSC, Edge Box, Configuration, 4G, router

Case author:
Lilian Cabos

Product Familly
IIOT Edge Box