Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
AS-P Modbus TCP Server do not provide data for HMI-STU Mobus Client
AS-P in version 1.9.4 can not respond for request which contain group of consecutive registers.
Exception Response FC03 - Illegal Data Address (Read Holding Register) - 00 00 00 00 00 06 FF 03 03 84 00 06 - 00 00 00 00 00 03 FF 83 02
(In this case client ask for 6 registers starting with register number 900)

Possible overwork:
1. Set HMI STU communication optimization mode to : Prefered Frame lenght = Minimum possible. Vijeo Designer, Equipment configuration.
2. Upgrade AS-P to version 2.0.3.45 (solution tested in ModScan32 tool)

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
SBO Modbus Decoder.csv [150.79 KB]
Minimum possibe frame lenght.PNG.png [21.99 KB]