Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What terminal block is used with the BMXDAI1614 module?
Issue:
Selecting terminal block for the BMXDAI1614.

Product line:
x80 I/O

Cause:
Need part number for terminal block for the BMXDAI1614.


Resolution:
The terminal blocks for the module can be one of the following;
BMXFTB4000   caged terminal block
BMXFTB4020   spring terminal

Hardened version
BMXFTB4000H  caged terminal with gold plating
BMXFTB4020H  spring terminal block with gold plating