Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
AltivarProcess ATV600, ATV900 Variable speed drive: Identifying Active Configuration in Multi-Configuration or Multi-Motor Setup in the PLC code
To know which configuration is active, read register CNFS (active configuration) at address 8020.
Values returned:
0 = in progress (during changing configuration)
1= config 0 is active
2=config 1 is active
3=config 2 is active
4=config 3 is active