Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to keep existing IP54 protection on Altivar ATV650 or Altivar ATV950 if keypad VW3A1111 is removed from Altivar?
In order to keep IP protection on the drive after the keypad has been removed, it is necessary to use blank cover VW3A1116.
Attached pdf shows the details.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATV_IS_IP55_Blanking_Cap VW3A1116_NVE77178_00.pdf [1.92 MB]