Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What connections types are accepted on ATV340 for encoder usage?
Issue:
Connections types accepted on ATV340 for encoder use.

Product Line:
Altivar 340

Environment:
All

Cause:
Connection type

Resolution:
ATV340  has an embedded encoder input (socket CN3) of standard: D-sub 15HD
Optional encoder cards for ATV340:
VW3A3420        -    D-sub 15HD
VW3A3423        -    D-sub 9
VW3A3422        -    D-sub 15HD