Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I set up VIA (0-10Vdc) speed reference on the ATV212 with 70Hz as max speed?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
Use 0-10Vdc on VIA scaled at 0-70Hz.

Product Line:
ATV212

Environment:
All serial numbers

Cause:
Customer wanted to set 70Hz as max frequency using VIA (0-10Vdc).

Resolution:
In order for the drive to run up to 70Hz using VIA (0-10Vdc) signal, the drive needs to be programmed as follow:
FMOD = 1
FH = 70
UL = 70
F201 = 0
F202 = 0
F203 = 100
F204 = 70
Set the SW100 DIP switch for VIA to the left.