Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the fan part numbers for ATV320?
Issue :
What is the replacement heatsink  fan part numbers for ATV320?

Product Line :
Altivar 320 Machine Drive

Environment :
All models

Cause :
Replacement parts

Resolution :
See the attached document which has the part numbers for each drive part number.
NOTE 1: Not all the fan kits are available for sale.  You can check with Schneider Electric Industrial Repair at 1-800-950-9550 to see if they can be specially purchased.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATV320 Fan.xlsx [17.23 KB]