Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to analyze the issue of operation successful bit of PID block freeze?
  1. Issue
The operation successful bit of PIDFF block will go to 0 and freeze when switch the mode of PIDFF block from Manual Mode to Auto Mode.
  1. Product Line
M580
  1. Environment
Control Expert V14.0, Windows 10 64Bit
  1. Resolution
Slow down the frequency of the enable bit of PIDFF block, then the issue will not occur.