Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
PSO 8.2 Software Protection Failure Error: No key found or no license available from network.

Issue
While running Power SCADA Operation version 8.2, customer sees the error in Runtime Manager: Software Protection Failure Error. No key found or no license available from network.
image

Product Line
EcoStruxureTM Power SCADA Operation 8.2

Environment
SCADA

Resolution
Install at least PSO 8.2 CU 6.
The installation files and other documents can be found in the link below:
https://community.se.com/t5/EcoStruxure-Power-Operation/v2020-Release-amp-Updates-Install-Procedure/td-p/186330