Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Do we offer a flip cover for 22mm selector switches?
Issue:
Would like an optional flip cover for a 22mm selector switch to protect from accidental use.

Product line:
22mm Harmony XB4 XB5

Environment:
all 22mm selector switches

Cause:
Protection and access

Resolution:
Schneider does not offer a flip cover for the 22mm selector switches.