Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Are the Altivar 320 drives Plenum rated?

Issue:
Can the ATV320 be mounted in a Plenum?

Product line:
ATV320, Altivar 320 Machine drives

Resolution:
The ATV320 drive is not plenum rated.

If this FAQ did not solve your issue, you can call us at 1-888-778-2733 Option 2 and then 4 or e-mail us at drive.products.support@se.com to create a case with our Technical Support Team.