Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number for the power connector of the XBTGT7340?
Issue:
Need a replacement power connector for Magelis XBTGT

Product Line:
XBTGT5330, XBTGT5340, XBTGK5330, XBTGT6330, XBTGT6340, XBTGT7340

Resolution:
The replacement part number for the power connector of the XBTGT5/6/7 range is XBTZGPWS2. The product is a pack of 5 connectors.

The Phoenix Contact part number for the Schneider Electric part is: 1848009 (GMVSTBW 2.5-7.62)