Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number of the replacement cap for XVBC base unit?
Issue:
XVBC base unit and cover

Product Line:
Harmony Tower Lights and Beacons

Environment:
XVBC—70 mm Diameter (2.75 inches)

Resolution:
XVBC21 base unit is composed of XVBC07 base and XVBC081 cover.